结果:找到"语音识别芯片 语音芯片 语音ic 离线语音芯片",相关内容1000条
- 加入语音识别芯片,让家电产品变智能!
- 科学技术改变生活,高科技的语音控制技术让人们享受更方便的家居生活,现在许多家电产品都采用了识别率更高、响应速度更快的无线语音控制技术,离线也能识别指令并作出反应。国产语音控制技术不断升级,模板体积越来越小,九芯电子是一家专注于语音芯片科技领域、集成电路方向、人机交互技术方面的研究及控制等软硬件设计的国家高新技术企业,近年来推出了颇受好评的NRK330X系列语音识别芯片(NRK3301、NRK3302)。NRK3301语音模块还能支持100条离线语音指令,并支持真人音频播报,而在噪声背景噪声50db的情况下,离线语音识别率也超过93%,且响应时间较短,响应时间为100-700ms,用户体验非常...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-02-28 18:14:00
- 离线语音识别芯片在车载智能语音控制中的应用!
- 随着科技的快速发展,人工智能AI越来越成为当今科技发展的核心。各行各业都逐步向智能化AI转变,特别是在汽车行业,智能化汽车已经成为车企未来发展的方向。不管是新能源汽车,还是传统汽车,智能化才能带来更多的竞争优势。相比合资品牌,自主品牌在智能化方面走在了行业前端,而车载智能语音控制系统作为汽车智能化的表现之一。智能语音控制系统的核心元器件是语音识别芯片,语音识别芯片也叫语音识别IC,与传统的语音芯片相比,语音识别芯片最大的特点就是能够语音识别,它能让机器听懂人类的语音,并且可以根据命令执行各种动作。语音识别芯片又分为在线、离线。今天小编主要讲离线语音识别芯片NRK2202,离线智能语音控制系统...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片语音ic 离线语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-31 16:24:00
- 语音芯片、语音合成芯片、语音识别芯片的区别!
- 在当前科技发达的时代,集成电路是推动科技发展的一个不可或缺的重要部件。语音芯片,从窄义来说是指语音播放芯片;而从广义来讲,根据集成电路类型来分,凡是与声音有关系的集成电路被统称为语音芯片,语音芯片包括语音播放芯片、语音合成芯片(TTS)、语音识别芯片、录音芯片、MP3芯片、蓝牙芯片等。语音播放芯片是指将语音信号通过采样转化为数字,存储在IC的ROM中,再通过电路将ROM中的数字还原成语音信号。从使用方法来看,语音芯片的主要使用方式是先对其进行录音,录音完成后再来对其使用。语音播放ic主要是声音播放语音提示功能,随着科技发展的进步,市场上语音提示的产品也与日俱增,从小时候接触的语音玩具开始,游...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-30 16:18:00
- 电热水器语音识别芯片应用方案!
- 随着人们生活水平日益提高,人们对家庭生活中的舒适度要求也越来越高。随之而来的各种各样的电器产品方便了人类生活。电热水器就是非常普遍的家用电器,而目前市场上多数的电热水器的功能性都比较单一,使用起来有时候也不方便,传统的电热水器只具有手动调节功能,一般不具备人工智能交互功能,无法满足消费者对智能家居产品的强烈需求。因此很多热水器厂商为了满足市场需求,研发并生产出可以人工智能交互的电热水器。电热水器可以实现人工智能交互是因为置入了语音识别芯片(语音模块),语音识别芯片也叫语音识别IC,与传统的语音芯片相比,语音识别芯片最大的特点就是能够语音识别,它能让机器听懂人类的语音,并且可以根据命令执行各种...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-28 16:01:00
- 语音芯片在家电行业上的应用!
- 近几年来,随着现代科技的飞速发展,以吸尘器、电烤箱、加湿器为主的各类小家电进入快速成长期。同时,中国作为新兴市场不断吸引生产企业推出符合中国消费者习惯的智能小家电。智能小家电也逐渐作为品质生活的一部分,已然成为人们生活中不可缺少的产品,以智能、实用、方便等特点赢得了千万用户的青睐。传统家电企业也逐渐向制造智能化家电转变。传统的大部分家电都会配备说明书,刚收到产品时我们都会先看说明书,但是很多功能不常用到,后面想用却忘记了,要去找说明书,而说明书早已不知道已经被扔哪去了。所以除了说明书,在传统的家电上加入语音提醒或者语音控制功能,这样才能真正的便民,更加的人性化。在家电加入语音芯片已经是必然趋...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-27 16:56:00
- 语音识别芯片助力加湿器实现语音控制!
- 随着经济的发展和人民生活水平的提高,人们对生活质量和健康的要求愈来愈高。空气加湿器就是这样慢慢地走进全球的很多家庭当中,成为干燥地区家庭不可缺少的一种小型家电产品。近几年,离线语音控制技术已经逐步变得成熟,很多厂商都会为加湿器增加语音控制方式,用户通过语音对加湿器就可以进行控制,大大地提高生活便利性。而加湿器能够实现语音控制,是因为里面置入了语音识别芯片,只需要动动嘴巴,就可以控制加湿器的出雾工作模式,实现真正地解放双手!语音识别芯片也叫语音识别IC,与传统的语音芯片相比,语音识别芯片最大的特点就是能够语音识别,它能让机器听懂人类的语音,并且可以根据命令执行各种动作;任何智能交互的产品,都会...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 语音芯片 语音ic 离线语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-24 16:20:00
- 智能语音电饭煲为什么可以语音控制?
- 目前在电饭煲领域,大部分产品是传统的使用操作面板的电饭煲,因语音控制的便利性,有一部分厂商已经开始尝试设计开发语音控制的电饭煲,这些电饭煲利用语音控制可以方便的操作,并给人们的生活带来便利。智能语音控制的电饭煲,可以直接用语音操控,无需联网,无需下载APP您就可以通过语音与电饭煲进行互动。智能语音控制可操控电饭煲的启动、用时设定、预约设置等,设备不仅会按照你的语音指令做出相应的设置,随时随地响应你的烹饪需求,还能给你语音回复,让你时刻了解饭煲的工作状态。而实现这一智能语音控制的核心元件是应用了离线语音识别芯片;语音识别芯片也叫语音识别IC,与传统的语音芯片相比,语音识别芯片最大的特点就是能够...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-19 14:46:00
- 离线语音识别芯片在电动窗帘上的应用方案
- 智能科技的出现其实在很大程度上是基于人们需求的变化。在智能家居给人们带来便捷生活的同时,人们的控制习惯也逐渐发生改变。语音技术的发展也为控制入口做了一个补充,在抛去了传统遥控器和手机APP之后,通过口令发送让家居环境达到舒适状态,让生活更便捷智能!窗帘在我们的家庭装修装饰品中,可以说是一个非常好的装饰物品,主要是有非常好的遮阳作用,而随着人们的生活水平的提高,人们对于普通的窗帘的需求越来越小,而开始喜欢安装更加美观,便捷的智能电动窗帘使用!这种智能电动窗帘只需要通过口令来控制开合,无需手动开关,让人“变懒”使家更方便,成为了家里一道亮丽的“风景线”。而实现这一功能的核心—NRK3301语音识...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 语音芯片 离线语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-18 16:44:00
- 语音识别芯片在智能家居上的应用方案!
- 近年来,智能家居行业的发展既面临多种挑战同样带来了全新的机遇,AI技术、物联网技术、语音智控和边缘计算机技术从中蓬勃发展。为多款智能家电进入千家万户作强有力的后盾,注入新的力量。在智能家居生活中具有多种不同的控制方式,但智能语音助手是其中最自然的智能家电交互方式,通过语音控制使家居生活环境达到舒适的状态,从而在使用过程中收获满满的家居生活便捷体验。而当下季节最常见的取暖器也是可以智能语音控制的,只需要对着取暖器喊话就可以实现切换模式,开关机等,不需要使用遥控调,非常方便!而实现喊话就能控制开关的核心元件NRK3301离线语音识别芯片,是一款32位高性能、低成本语音识别IC,其具有识别精准、远...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 语音芯片 离线语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-16 14:14:00
- 语音识别芯片在氛围灯的应用!
- 氛围灯又称为LED氛围灯,灯中拥有起居,入睡,唤醒,就餐,聚会等多种灯光效果,无论什么生活场景,无论什么心情,都可以选择合适的灯光效果。人们可以根据自身照明需要(如颜色、温度、亮度和方向等)来设定自己喜欢的场景情景照明效果,根据各自要求、场景情况,在不同的空间和时间选择并控制光的亮度、灰度、颜色的变化。随着科技的发展以及智能AI的兴起,人们对交互体验的需求不断增长,智能语音氛围灯不仅可以帮助人们舒缓心情,还是人机交互信息载体,本文介绍的是智能语音氛围灯是如何可以通过语音喊话控制灯光的状态变化,根据语音控制实现,呼吸,渐变,闪烁等效果的。智能氛围灯能实现喊话控制的核心是加入了语音识别芯片,语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 离线语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-09 16:27:00
返回